Riquadro Proprietà
Utilizzare il riquadro
Proprietà
per visualizzare le variabili per l'oggetto selezionato. I valori delle proprietà modificano l'aspetto e la visualizzazione dell'oggetto al runtime. Il riquadro Proprietà
visualizza anche gli Eventi
per l'oggetto selezionato.Un evento è qualcosa che si verifica e attiva un'azione chiamata metodo. Gli eventi hanno origine sul dispositivo HMI al runtime.
Elemento | Descrizione | Funzione |
---|---|---|
Raggruppa in categorie | Organizza le proprietà per categoria. | |
Ordina alfabeticamente | Ordina le proprietà in ordine alfabetico. | |
Aggiungi nuovo | Aggiunge una proprietà al nodo. Aggiungere un nome visualizzato, una variabile, un alias o una firma di verifica. Nella categoria Eventi del riquadro Proprietà , questo pulsante aggiunge un nuovo evento dall'intestazione Eventi o da un nuovo metodo per l'evento selezionato. | |
Elimina | Rimuove una proprietà aggiunta dal riquadro Proprietà o reimposta il valore di una proprietà predefinita.Nella categoria Eventi del riquadro Proprietà , questo pulsante elimina il metodo selezionato. La rimozione di tutti i metodi da un evento aggiunto elimina l'evento. | |
Apri con l'editor | Apre l'editor dell'oggetto selezionato. Questo pulsante è valido solo per alcuni tipi di oggetti. |
Fornire un feedback