Pagina iniziale
La pagina iniziale viene aperta quando si avvia
FactoryTalk Optix Studio
. Viene visualizzata per la creazione o l'apertura di un progetto prima di visualizzare l'interfaccia FactoryTalk Optix Studio
.La pagina iniziale consente di aprire e creare progetti utilizzando tre visualizzazioni:
Home
Crea un progetto
Predefinito
contenente tutte le categorie di Vista progetto
e una finestra principale preconfigurata oppure crea un progetto Vuoto
senza contenuto predefinito. Rockwell Automation
consiglia di creare progetti di tipo Predefinito
. È possibile cercare progetti recenti o filtrare i progetti per visualizzare progetti locali o remoti.Nuovo
Crea un progetto
Predefinito
contenente tutte le categorie di Vista progetto
e una finestra principale preconfigurata oppure crea un progetto Vuoto
senza contenuto predefinito. Quando si crea un progetto nuovo, utilizzare il controllo versione per creare versioni in commit del progetto che in seguito possono essere confrontate e ripristinate. Apri
Apre un progetto recente o remoto. Quando si apre un progetto remoto, immettere un
URL remoto
per clonare un repository e creare un progetto con lo stesso nome del repository oppure immettere una Percorso
per aprire un progetto esistente nel repository remoto.Fornire un feedback