- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configurazione del motore di visualizzazione FactoryTalk Optix
Configurare il sistema client Ubuntu per visualizzare
Applicazioni FactoryTalk Optix
con il motore di visualizzazione FactoryTalk Optix Studio
.
MANCIA:
È possibile visualizzare
Applicazioni FactoryTalk Optix
in un browser web anziché utilizzare il motore di visualizzazione FactoryTalk Optix Studio
. La visualizzazione delle applicazioni in un browser web non richiede una configurazione aggiuntiva del motore di visualizzazione nei sistemi client. Per ulteriori informazioni, vedere Presentation engine.- Assicurarsi che sia installato il gestore delle finestre X11.MANCIA: Le installazioni desktop Ubuntu includono il gestore delle finestre X11 per impostazione predefinita.
- Disabilitare il gestore Wayland annullando il commento alla riga#WaylandEnable=falsein/etc/gdm3/custom.conf.
- Nel terminale, immetteresudo apt install -y libxcb-xinerama0per installare l'estensione Xinerama di X11.
- Immetteresudo apt install -y libevent-devper installare una dipendenza necessaria per gestire gli allarmi.
- (Opzionale) Inseriresudo apt install -y gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extrasper installare le dipendenze necessarie per eseguire il rendering dei video in fase di runtime.MANCIA: A seconda del codec video utilizzato, potrebbe essere necessario installare più dipendenze.
- Riavviare il sistema.
Fornire un feedback