Presentation Engines

Presentation engine

Un presentation engine determina la modalità di visualizzazione dell'interfaccia utente di un'app. In
FactoryTalk Optix Studio
, è necessario un oggetto Presentation engine per visualizzare
Applicazione FactoryTalk Optix
al runtime.

Presentation engine nativo

Utilizzare il presentation engine nativo per applicazioni HMI tipiche eseguite su destinazioni con un pannello operatore. In un progetto
FactoryTalk Optix Studio
può esistere un solo Presentation engine nativo.
Quando si esegue un progetto,
FactoryTalk Optix Studio
genera automaticamente una sessione interattiva autenticata con l'utente iniziale.
È possibile modificare l'utente corrente in una sessione interattiva. In base all'utente e alla logica creata, l'interfaccia può cambiare dinamicamente nella stessa sessione.
SUGGERIMENTO: Per specificare l'utente in
FactoryTalk Optix Studio
, vedere Metodi globali per l'autenticazione utente. Per specificare l'utente con C#, vedere Log e audit attività di sessione.

Presentation engine web

Utilizzare un presentation engine web per rendere disponibile un'interfaccia utente web per più utenti che si connettono da diversi browser web. I presentation engine web sono compatibili con applicazioni HMI che vengono eseguite sui dispositivi client dotati di un pannello operatore e con dispositivi che non dispongono di un'interfaccia di amministrazione dedicata. In un progetto
FactoryTalk Optix Studio
può esistere un solo Presentation engine web.
Quando un utente si connette al server web, viene generata una sessione interattiva per l'utente autenticato. Lo stesso utente può generare sessioni interattive aggiuntive accedendo al progetto da più dispositivi.
SUGGERIMENTO: Ogni sessione crea una finestra di avvio. Vedere Sessioni e impostazioni locali.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal