- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Oggetti profilo per diversi presentation engine
Creare collegamenti dinamici tra proprietà booleane di oggetti e gli alias
{Session}/IsWeb
e {Session}/IsNative
. In questo modo è possibile visualizzare diversi oggetti grafici con diversi presentation engine.
SUGGERIMENTO:
Scaricare un esempio di progetto:
ProfileObjects.zipPresentation engine nativo e presentation engine web.
In questo esempio viene mostrata un'applicazione che visualizza due oggetti diversi in base al presentation engine.

Prerequisiti
- Creare un presentation engine nativo con un presentation engine web. Vedere Creazione di un presentation engine.
- Creare oggetti di cui si desidera definire il profilo. Vedere Aggiunta di un'istanza di un oggetto grafico.Ad esempio, è possibile creare due rettangoli di colori diversi.
- Per definire il profilo di oggetti per diversi presentation engine
- InVista progetto, selezionare un oggetto di cui definire il profilo.Ad esempio, selezionare un rettangolo.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra una proprietà booleana e:Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.Ad esempio, creare un collegamento dinamico tra la proprietàVisibiledell'oggetto e . In questo modo, l'oggetto sarà visibile solo nel presentation engine nativo.
- InVista progetto, selezionare un oggetto di cui definire il profilo.Ad esempio, selezionare un altro rettangolo.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra una proprietà booleana e:Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.Ad esempio, creare un collegamento dinamico tra la proprietàVisibiledell'oggetto e . In questo modo, l'oggetto sarà visibile solo nel presentation engine web.
Il presentation engine nativo e il presentation engine web visualizzano diversi oggetti.
Fornire un feedback