Aggiunta di un'istanza di un oggetto grafico
Aggiungere un elemento grafico all'Editor degli oggetti grafici per creare un'istanza dell'elemento grafico e fare in modo che l'oggetto o l'elemento compaiano nella
Applicazione FactoryTalk Optix
al runtime.- DaVista progetto, fare doppio clic sulla finestra in cui aggiungere l'oggetto grafico. Viene visualizzato l'Editor degli oggetti grafici.
- DaVista tipi, selezionare le cartelle desiderate per navigare all'elemento grafico, quindi trascinare l'oggetto grafico nella finestra.
Un'istanza dell'oggetto grafico viene aggiunta alla finestra e a
Vista progetto
. Se si aggiungono istanze dello stesso oggetto grafico alla stessa finestra, il nome dell'oggetto viene aggiunto con un numero incrementale in Vista progetto
e nella proprietà Nome
.Fornire un feedback