Change the properties of a graphic object

Modifica delle proprietà di un oggetto grafico

Modificare le proprietà di un oggetto grafico per modificare il nome, le proprietà univoche dell'oggetto grafico, nonché il suo aspetto e il comportamento al runtime.
Le proprietà visualizzate di un oggetto grafico dipendono dall'oggetto grafico selezionato. Per aprire l'oggetto grafico per visualizzarne il contenuto prima di modificare le proprietà, in
Proprietà
selezionare
Apri con l'editor interfaccia utente
.
  1. In
    Vista progetto
    o nella finestra, selezionare il contenitore o l'oggetto grafico.
  2. In
    Proprietà
    , modificare le proprietà in queste categorie:
    • Nome
      . Selezionare il nome esistente e immettere un nuovo nome per l'oggetto grafico.
    • Aspetto
      . Modificare la modalità di visualizzazione dell'oggetto grafico durante il runtime.
    • Dimensione e layout
      . Modificare la dimensione e la posizione dell'oggetto grafico al runtime.
    • Eventi
      . Aggiungere i metodi per l'esecuzione degli eventi durante il runtime, quando l'utente esegue o richiede un'azione di sistema.
      MANCIA:
      Gli oggetti grafici indicatore contengono le categorie
      Valore
      e
      Indicatore
      . Se le proprietà
      Valore minimo
      e
      Valore massimo
      di un indicatore cambiano in modo continuativo e rapido, le prestazioni dell'applicazione di runtime ne risentono in quanto l'indicatore deve essere ridisegnato a ogni cambiamento di valore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.