- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Elenco delle proprietà
Le proprietà degli oggetti in
FactoryTalk Optix Studio
dipendono dall'oggetto selezionato.Un oggetto grafico può contenere una delle seguenti proprietà:
Proprietà | Categoria | Descrizione | Valori accettati |
---|---|---|---|
Lampeggia | Aspetto | Consente all'oggetto di lampeggiare periodicamente, ignorato quando l'oggetto non è visibile |
|
Colore bordo | Aspetto | Colore del bordo dell'oggetto | Qualsiasi colore selezionato o immesso di un tag collegato |
Spessore del bordo | Aspetto | Spessore del bordo dell'oggetto in pixel | Valore numerico |
Margine inferiore | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra la parte inferiore della finestra e la parte inferiore dell'oggetto | Valore numerico |
Raggio di curvatura | Aspetto | Curvatura degli angoli di un rettangolo, in pixel | Valore numerico |
Abilitato | Aspetto | Se l'oggetto consente l'interazione dell'utente al runtime |
|
Colore di riempimento | Aspetto | Colore di riempimento dell'oggetto | Qualsiasi colore selezionato o immesso di un tag collegato |
Altezza | Dimensione e layout | Altezza dell'oggetto | Valore numerico in pixel |
Visibile ai clic | Aspetto | Se l'oggetto può essere selezionato dall'utente per eseguire i metodi evento al runtime. | Vero
|
Allineamento orizzontale | Dimensione e layout | Allineamento orizzontale degli oggetti selezionati nella finestra |
|
Margine sinistro | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra il bordo sinistro della finestra e il lato sinistro dell'oggetto | Valore numerico |
Opacità | Aspetto | Trasparenza dell'oggetto | Valori numerici da 0 a 100, in cui 0 rende l'oggetto trasparente. |
Margine destro | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra il bordo destro della finestra e il lato destro dell'oggetto | Valore numerico |
Rotazione | Aspetto | Rotazione dell'oggetto rispetto al suo centro | Valori numerici. I valori positivi indicano i gradi di rotazione in senso orario. |
Spessore | Aspetto | Spessore in pixel della linea che disegna un oggetto | Valore numerico |
Margine superiore | Dimensione e layout | Distanza, in pixel, tra la parte superiore della finestra e la parte superiore dell'oggetto | Valore numerico |
Allineamento verticale | Dimensione e layout | Allineare gli oggetti selezionati in verticale nella finestra |
|
Visibilità | Aspetto | Visibilità dell'oggetto al runtime |
|
Larghezza | Dimensione e layout | Larghezza dell'oggetto | Valore numerico in pixel |
Fornire un feedback