Copia di un oggetto grafico
Copiare un oggetto grafico per duplicare la configurazione dell'oggetto grafico. Gli oggetti grafici copiati garantiscono la coerenza e risparmiano tempo durante la creazione di oggetti grafici.
- InVista progettoo nella finestra, selezionare il contenitore o l'oggetto grafico.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto grafico e selezionareCopiao premereCTRL+C.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse inVistaprogettoo nella finestra e selezionareIncollao premereCTRL+V. L'elemento grafico viene incollato sopra l'elemento grafico copiato.
- Trascinare il nuovo oggetto grafico dall'oggetto grafico copiato.
Fornire un feedback