Consentire l'interazione con un oggetto grafico
Abilitare un oggetto grafico in modo che gli utenti possano interagire con l'oggetto al runtime. Abilitare un oggetto grafico in
Proprietà
.- InVista progettoo nella finestra, selezionare il contenitore o l'oggetto grafico.
- InProprietà, inAbilitato, selezionare:
- Vero. L'oggetto grafico consente l'interazione dell'utente durante il runtime.
- Falso. L'oggetto grafico non consente l'interazione dell'utente durante il runtime.
Fornire un feedback