Enumerazione degli elementi in Oggetti con controllo dati
Elencare elementi in Oggetti con controllo dati come le Griglie dati, creando un collegamento dinamico tra la proprietà Model e il nodo target.
MANCIA:
Per informazioni sugli Oggetti con controllo dati disponibili, vedere Oggetti con controllo dati.
- InVista progetto, selezionare un Oggetto con controllo dati.Per esempio, selezionare un oggetto Griglia dati.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traModelloe un nodo che contenga gli elementi da enumerare.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.Per esempio, creare un collegamento dinamico traModelloe una cartella che contiene oggetti da enumerare.
Fornire un feedback