Release Notes

Note sulla versione di FactoryTalk Optix Studio

Visualizzare le funzioni del sistema, i requisiti di sistema e le note delle applicazioni per i progetti di visualizzazione.
FactoryTalk Optix Studio
è una piattaforma di visualizzazione che accelera la produzione di valore con tecnologie moderne, progetti innovativi e distribuzione modulare. FactoryTalk Optix Studio offre nuovi livelli di collaborazione, scalabilità e interoperabilità per realizzare la vostra visione di HMI. I flussi di lavoro abilitati da cloud consentono la collaborazione in qualsiasi momento e da qualsiasi punto con tracciamento e gestione delle versioni incorporati.
L'integrazione con FactoryTalk Remote Access garantisce un accesso sicuro per l'installazione, la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento da qualsiasi posizione e dalla versione web opzionale di
FactoryTalk Optix Studio
. Definire un'applicazione FactoryTalk Optix mediante potenti principi di programmazione orientata agli oggetti e oggetti moderni e reattivi, senza dover specificare le dimensioni di visualizzazione. FactoryTalk Optix offre estensibilità e supporto OPC UA senza precedenti in fase di progettazione e al runtime tramite API C# integrate. Utilizzare l'emulatore integrato o distribuire l'applicazione
FactoryTalk Optix Studio
.
Le note sulla versione di
FactoryTalk Optix Studio
contengono le seguenti sezioni:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.