System requirements

Requisiti del sistema

Utilizzare questi requisiti di sistema per determinare se i propri computer possono eseguire
FactoryTalk Optix Studio
e l'
Applicazioni FactoryTalk Optix
.

Requisiti hardware per
FactoryTalk Optix Studio

Per ottenere prestazioni ottimali di
FactoryTalk Optix Studio
, il computer deve soddisfare o superare questi requisiti hardware.
  • Processore Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 GB di memoria RAM
  • 20 GB di spazio libero su disco
FactoryTalk Optix Studio
e l'
Applicazioni FactoryTalk Optix
possono essere eseguiti all'interno di ipervisori come
VMware®
(versione 15 o superiore). Per motivi di compatibilità, viene utilizzato il rendering software per impostazione predefinita.

Requisiti hardware per l'
Applicazioni FactoryTalk Optix

I requisiti hardware per l'
Applicazioni FactoryTalk Optix
possono variare in base all'applicazione e al tipo di dispositivo che esegue l'applicazione.

Requisiti software minimi per
FactoryTalk Optix Studio versione desktop

Microsoft Windows 10 (x64)
Un editor di codice esterno per sviluppare codice C# per le NetLogic personalizzate
È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.

Requisiti software minimi per
FactoryTalk Optix Studio versione web

Un browser Web che supporta
FactoryTalk Hub
.

Sistema operativo

Microsoft Windows 10 (x64)
Linux Ubuntu 22 (x64)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.