- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di un allarme
Creare un allarme per specificare il valore generato da un allarme al runtime.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAllarmi, selezionareNuovo, quindi selezionare il tipo di allarme.L'allarme viene visualizzato inAllarmi.
- Con l'allarme selezionato, inProprietà, inVariabile di input, immettere la variabile da monitorare.
- A seconda del tipo di allarme, impostare lo stato o i limiti normali del valore.Il valore delle proprietà visualizzaNon impostatoquando non viene immesso il valore normale o il limite.
- InMessaggio, immettere il messaggio da visualizzare quando si verifica l'evento di allarme.
- InGravità, immettere il livello di priorità di allarme compreso tra1e1000.
- InAbilitato, selezionareVero. Questo è il valore predefinito.
L'allarme viene creato e abilitato.
Fornire un feedback