Rendere visibile un allarme attivo
Configurare la proprietà
Attivo
di un oggetto grafico per rendere visibile un allarme al runtime. Collegare dinamicamente la variabile Attivo
dell'oggetto grafico alla variabile Attivo
di un allarme. Al runtime, l'aspetto dell'elemento grafico cambia quando l'allarme è attivo.La variabile
Attivo
non richiede scripting o NetLogic. Ad esempio, è possibile creare un allarme digitale e associare la proprietà Attivo
di un elemento grafico, ad esempio un LED, alla variabile Attivo
di un allarme digitale o di un altro allarme. Il LED si illumina al runtime quando l'allarme raggiunge i limiti o stati configurati.Prerequisiti
- Aggiunta di un oggetto grafico LED a una finestra
- Creazione e configurazione di un allarme
- Per rendere visibile un allarme attivo
- InVista progetto, aprire la finestra che contiene il LED e selezionare il LED.
- InProprietàdel LED, inAttivo, selezionareModifica collegamento dinamico.
- Nell'Editor dei collegamenti dinamici, espandere la cartellaAllarmied espandere l'allarme.
- Selezionare la variabileAttivoper l'allarme.
- Fare clic suSeleziona.
Il LED ora si illumina con il colore indicato in
Proprietà
quando l'allarme è attivo. Il colore predefinito per il LED è rosso.Fornire un feedback