Convertitori
Utilizzare i convertitori per trasformare il valore di origine, quindi assegnare il valore al nodo padre.
Convertitore locale
Un convertitore locale è specifico di un singolo collegamento dinamico avanzato e non può essere riutilizzato in altri collegamenti dinamici avanzati. Vedere Editor dei collegamenti dinamici avanzati e Creazione di un collegamento dinamico avanzato.
MANCIA:
Se si intende utilizzare un convertitore e le sue proprietà in un singolo collegamento dinamico avanzato, creare un convertitore locale.
Tipo di convertitore
È possibile utilizzare le istanze di un tipo di convertitore in più collegamenti dinamici avanzati. In questo modo, se è necessario aggiornare la logica del convertitore, si procede una volta sola modificando il tipo di convertitore. Vedere Creazione di un tipo di convertitore.
MANCIA:
Se si intende utilizzare un convertitore e le sue proprietà in diversi collegamenti dinamici avanzati, creare un tipo di convertitore e utilizzare le istanze del tipo di convertitore in più collegamenti dinamici avanzati.
Esempio di convertitore
Un convertitore di esempio nell'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati
può contenere:Elemento | Descrizione |
---|---|
A | Variabile madre alla quale è assegnato il valore dell'output del convertitore. |
B | Modalità di output del convertitore. |
C | Nome del convertitore. |
D | Proprietà del convertitore. È possibile collegare manualmente queste proprietà a valori fissi, tramite un collegamento dinamico a un valore di tag o a più convertitori. |
E | Origini del convertitore che sono collegamenti dinamici o altri convertitori. |
Fornire un feedback