Editor collegamento dinamico complesso

Editor dei collegamenti dinamici avanzati

L'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati
consente di aggiungere una logica avanzata al valore del nodo sorgente.
L'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati
contiene:
Elemento
Descrizione
1
Il percorso della variabile impostato dal collegamento dinamico.
2
Un diagramma a blocchi che descrive il flusso di trasformazioni effettuate dai collegamenti dinamici e dai convertitori che calcolano il valore del nodo padre.
3
Direzione collegamento dinamico
imposta la direzione tra i blocchi. La direzione cambia quando si seleziona l'icona:
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
  • Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
4
Usare Inserisci per interrompere la catena del collegamento dinamico inserendo un blocco convertitore per manipolare l'output.
È possibile utilizzarlo per aggiungere un'ulteriore elaborazione su un output di un altro blocco. Ad esempio, è possibile moltiplicare il risultato di un ValutatoreDiEspressioni per valori costanti.
5
Utilizzare Configura per modificare il percorso di origine o il percorso dei parametri di qualsiasi convertitore, in base al valore di una o più variabili.
Utilizzare
Configura
Aggiungi l'indice array padre
per collegare la variabile sorgente a un indice specifico della variabile padre.
Utilizzare
Configura
Aggiungi convertitore di percorso dinamico
per creare un
Convertitore chiave-valore
o un
Convertitore condizionale
. Per ulteriori informazioni, vedere Convertitori.
Utilizzare
Configura
Modalità EU
per creare un nuovo convertitore sul quale è possibile creare in modo dinamico il percorso di origine delle variabili. Queste opzioni sono disponibili solo per le unità ingegneristiche:
  • Predefinito
    . Non viene applicata alcuna conversione.
  • Localizza
    . Imposta l'unità di misura della variabile padre in base alle impostazioni locali dell'utente.
  • Copia EU da sorgente
    . Imposta l'unità di misura della variabile padre come unità di misura della variabile di origine.
6
Utilizzare Elimina per rimuovere il collegamento dinamico o il convertitore e i relativi elementi figli.
7
Utilizzare Modifica collegamento dinamico per specificare il binding tra l'origine e l'elemento padre. Il binding è disponibile per impostare un'unità di misura. È possibile:
  • Impostare l'unità di misura dell'elemento padre in base alle impostazioni locali dell'utente.
  • Impostare l'unità di misura della variabile padre come unità di misura della variabile sorgente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal