Preparare una struttura di tabella di database per la popolazione

È possibile configurare manualmente una struttura di database e popolarla con i metodi NetLogic o utilizzare i metodi richiamati da un client OPC UA.
  1. In
    Project view
    , selezionare un
    Database
    oggetto.
  2. In
    Properties
    , accanto a
    Tables
    , selezionare
    Add
    .
    È stata aggiunta una nuova tabella di database.
  3. Accanto a
    Columns
    , creare colonne tabella selezionando
    Add
    .
  4. A fianco,
    Column#
    selezionare
    Edit
    per modificare il nome della colonna.
  5. Se si utilizza un database incorporato, impostare
    Record limit
    .
      • La
        Record limit
        proprietà ha effetto solo se è presente almeno una colonna nella tabella denominata
        Timestamp
        o
        Time
        del tipo di DateTime.
        NOTA:
        Time
        Le
        Timestamp
        colonne vengono aggiunte automaticamente alla tabella se si utilizza un database per archiviare i dati da un registratore.
      • Il valore minimo
        Record limit
        è
        1000
        .
      • All'inizio del progetto vengono eliminati tutti i record oltre il limite impostato.
        IMPORTANTE: I record vengono eliminati quando la soglia è uguale al
        0.1%
        valore limite. Ad esempio, se
        Record limit
        è impostato su
        10000
        , una volta
        10010
        raggiunti i record, i
        10
        record meno recenti vengono eliminati automaticamente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.