DataStore (database)
Un oggetto database rappresenta un database incorporato del progetto o un database esterno.
È possibile leggere da e scrivere in un database attraverso:
- Query SQL standard
- Metodi UA OPC esposti dall'oggetto
Tipi di database disponibili
Oggetto | Descrizione |
---|---|
Database incorporato | Oggetto che rappresenta un database SQLite interno al progetto in fase di esecuzione. In genere, è possibile utilizzare un oggetto database incorporato per gestire i dati che supportano altri oggetti all'interno di FTOptixApplication .Un database incorporato non ha limiti di lettura/scrittura.
MANCIA:
Il numero massimo di colonne della tabella è 2000.
|
ODBC Database | Un oggetto che rappresenta un database locale o remoto supportato dal protocollo Open Database Connectivity (ODBC). È possibile utilizzare ODBC per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto. A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, il database esterno può avere limiti di lettura/scrittura. |
Utilizzo dei database
Oggetto | Interazione del database |
---|---|
Griglia dati | Eseguire una query su un database per ottenere i dati da visualizzare durante il runtime |
Elenco | |
Selezione a discesa | |
Grafico delle tendenze | |
Registratore dati | Memorizzazione dati |
Registratore evento | |
Schema ricetta | Archiviare e leggere i dati |
Fornire un feedback