query SQL
Gli
Embedded database
oggetti ODBC database
supportano lo standard ANSI SQL-92 per le query sul database correlato.
MANCIA:
È possibile eseguire una
DELETE
query per eliminare un record. È possibile eseguire tutte le altre operazioni utilizzando i metodi UA OPC esposti dagli stessi oggetti. Per ulteriori informazioni sulle istruzioni e sulle clausole SQL, vedere lo standard SQL.Istruzioni supportate
- SELECT
- DELETE
- UPDATE
Valori letterali consentiti in una query
È possibile usare questi valori letterali.
- Espressioni booleanetrueefalse
- Numeri interi, decimali (il separatore decimale è.) e decimali con notazione scientifica (ad esempio,-1.034E3)
- Stringhe di testo delimitate da virgolette singole (ad esempio,'string')NOTA: È possibile inserire una virgoletta (') in una stringa di testo raddoppiandola (o fuggendo). Ad esempio, per scrivere'string', è necessario usare due virgolette''string''singole.
- Data e ora in ISO 8601 non delimitata da virgolette doppie (ad esempio,"2004-05-23T14:25:10.487").NOTA: La notazione di data e ora non è standard ANSI SQL e rende possibile evitare leDATEparole chiave,TIMEeTIMESTAMPsenza ambiguità.
Convenzioni dei tipi di dati in una query
È necessario utilizzare le seguenti convenzioni:
- I numeri interi sono delInt32tipo
- I numeri decimali sono delDoubletipo
- Itruevalorifalseletterali vengono interpretati come tipi di dati Booleani
Identificatori
È possibile utilizzare i seguenti identificatori:
- Regolare
- Non contenere spazi
- Iniziare con una lettera maiuscola o minuscola
- Può contenere cifre, lettere e il carattere di sottolineatura_
- Delimitato
- Delimitato con virgolette doppie (")
- Può contenere qualsiasi carattere (ad eccezione del"carattere)
- Gli spazi alla fine vengono ignorati
Fornire un feedback