Deploy a FactoryTalk Optix Application from a USB drive

Distribuzione di un'applicazione FactoryTalk Optix da un'unità USB

Per distribuire una
Applicazione FactoryTalk Optix
da un'unità USB, spostare il file sul dispositivo client ed eseguire il file.
  1. Spostare il file dall'unità USB al dispositivo client.
  2. Eseguire
    Applicazione FactoryTalk Optix
    nel sistema client:
    • Sui dispositivi client
      Windows®
      , fare doppio clic su
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Sui dispositivi client Linux, nel terminale, navigare alla cartella di file
      FTOptixRuntime
      e inserire
      ./FTOptixRuntime
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal