Esportazione di un'applicazione FactoryTalk Optix in un'unità USB
Esportare una
Applicazione FactoryTalk Optix
in un'unità USB per distribuire le Applicazione FactoryTalk Optix
sui dispositivi client non accessibili nella rete.- InFactoryTalk Optix Studio, selezionare la freccia accanto aSalvaper aprire il menu a discesa.
- Selezionareper aprire la finestra di dialogoEsporta su USB.
- InEsporta su USB, completare:
- Piattaforma. Selezionare il sistema operativo del dispositivo client.
- Dispositivo USB. Selezionare l'unità USB su cui esportare l'applicazione.
- Nome utente. Specificare l'account amministratore del dispositivo client.
- Password. Specificare la password dell'account amministratore.
- Cancella i file dell'applicazione. Selezionare per sovrascrivere unaApplicazione FactoryTalk Optixesistente nel dispositivo client ed eliminare i file di runtime associati a tale applicazione. Deselezionare se l'applicazione è in installazione mentre l'applicazione esistente è ancora in esecuzione.
- SelezionareEsporta.
Fornire un feedback