- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configurazione di un evento di cambiamento
Attivare metodi se il valore di una variabile o di una proprietà oggetto cambia.
SUGGERIMENTO:
Se si utilizza un tag controller in un evento di modifica, il tag si aggiorna sempre in fase di runtime, anche se
Applicazione FactoryTalk Optix
non visualizza il valore del tag.- InVista progetto, selezionare un oggetto o una variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare .SUGGERIMENTO: Se necessario, selezionareper aggiungere una variabile.
- InEventi, accanto aVariableChanged, selezionare.
- Selezionare un metodo:
- Per i metodi globali, espandereComandi.
- Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodoGrigliaDatiespone un metodoAggiorna) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
- (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
Fornire un feedback