Importazione di un NodeSet OPC UA

Importare un NodeSet OPC UA in modalità online o offline.
Prerequisiti
  1. Per importare un NodeSet OPC UA
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto client OPC UA e selezionare
    Nuovo
    Importatore tag OPC UA
    .
    Viene visualizzato
    OPCUATagImporter
    sotto l'oggetto client OPC UA.
  3. Accanto a
    OPCUATagImporter
    , selezionare Modifica.
  4. Configurare l'importazione NodeSet:
    • Se si importa il NodeSet nella modalità online, impostare il selettore su
      Online
      .
    • Se si importano tag in modalità offline:
      1. Impostare il selettore su
        Offline
        .
      2. In
        Percorso file
        , fornire un percorso al file
        XML
        con il NodeSet.
  5. Selezionare gli elementi da importare e selezionare
    Applica
    .
Gli oggetti importati vengono visualizzati sotto il client OPC UA.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.