- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Companion Specifications
Per impostazione predefinita,
FactoryTalk Optix Studio
offre un supporto limitato per Machinery, PackML e Weihenstephan OPC UA Companion Specifications.Limitazione | Descrizione |
---|---|
Le dichiarazioni dell'istanza dell'oggetto opzionale non vengono create | Ad esempio, WSMachineType è un oggetto della specifica Weihenstephan . Contiene una dichiarazione di istanza di oggetto opzionale (Counters ), che non viene creata. |
Le variabili EU vengono duplicate quando sono condivise da diversi genitori | Quando i produttori dichiarano una variabile di unità ingegneristica e fanno riferimento da più nodi, le variabili dell'unità ingegneristica vengono duplicate per ciascun nodo che fa riferimento all'unità ingegneristica. |
Viene visualizzato un solo nodo padre | Se si importa un modello informativo con nodi a cui fanno riferimento più nodi con un riferimento Aggregati o un riferimento Organizza (o riferimenti ereditati), viene importato solo un nodo. |
I valori della variabile Struct non sono supportati | Tutti i tipi derivati da struttura creata da FactoryTalk Optix Studio contengono un valore Struct vuoto. Questo include tipi di specifica complementari.Gli elementi della variabile importata con struttura di tipo di dati o ereditati dalla struttura hanno un valore Struct vuoto. |
Fornire un feedback