OPC UA

OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
è conforme allo standard OPC Unified Architecture (OPC UA) e può comunicare con qualsiasi client o server OPC UA.
SUGGERIMENTO: I dispositivi con un
FTOptixApplication
configurato possono funzionare come client o server OPC UA.
Utilizzare questi componenti per sviluppare la logica dell'applicazione:
  • Nodi OPC UA
  • Oggetto server OPC UA
  • Oggetti client OPC UA

Nodi OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
abilita l'importazione di nodi dal server OPC UA.

Server OPC UA

Pubblica i nodi del modello informativo del progetto al runtime. Per impostazione predefinita, il server pubblica tutti i nodi del progetto. È possibile selezionare i nodi da pubblicare per gli utenti assegnati.
IMPORTANTE: È possibile configurare un singolo oggetto server OPC UA in un progetto.
L'oggetto server abilita un client OPC UA per:
  • Leggere dal server (ascoltare gli eventi)
  • Scrivere nel server (richiamare i metodi)

Client OPC UA

L'oggetto client OPC UA abilita la comunicazione con il server OPC UA.
SUGGERIMENTO: È possibile configurare un numero illimitato di oggetti client OPC UA in un progetto.
Il client accede ai nodi pubblicati dal server per:
  • Leggere dal server (ascoltare gli eventi)
  • Scrivere nel server (richiamare i metodi)
È possibile specificare i nodi del server da importare in fase di progettazione o al runtime. Ad esempio, un client OPC UA può leggere variabili oggetto specifiche o ascoltare gli eventi generati dagli allarmi.

URL dell'endpoint

In
FactoryTalk Optix Studio
, l'URL dell'endpoint predefinito è
opc.tcp://localhost:59100
L'URL di un endpoint si compone di questi elementi:
  1. Protocollo di comunicazione:
    opc.tcp
  2. Indirizzo di rete, espresso in uno dei seguenti modi:
    localhost
    Una parola chiave che esprime l'indirizzo locale.
    Hostname
    Nome del dispositivo di rete su cui è ospitato il server.
    IP address
    L'indirizzo IP del dispositivo di rete su cui è ospitato il server.
    SUGGERIMENTO: A meno che non siano presenti requisiti specifici, Rockwell Automation consiglia di utilizzare la parola chiave
    localhost
    .
  3. port
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal