- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Gestire i certificati e le chiavi OPC UA
Per comunicare in modo sicuro, le applicazioni OPC UA devono avere certificati pubblici appropriati e chiavi private corrispondenti.
È possibile utilizzare la stessa certificazione per progetti che hanno oggetti server OPC UA e oggetti client OPC UA. Vedere Sicurezza delle comunicazioni OPC UA.
È possibile impostare i certificati attendibili di altre applicazioni OPC UA in fase di progettazione o al runtime. Impostare i certificati in fase di progettazione per:
- I certificati disponibili.
- Una funzionalità non disponibile al runtime.
IMPORTANTE:
In fase di progettazione, quando il certificato di un'applicazione nota cambia:
- Ripetere la configurazione.
- Ripubblicare ilFTOptixApplication.
Fornire un feedback