Configurazione dei certificati server attendibili in fase di progettazione

Impostare come attendibile il certificato server rifiutato quando si importano nodi con un oggetto client OPC UA per poter importare questi nodi in fase di progettazione.
È possibile spostare il certificato nei modi seguenti:
  • Manualmente, utilizzando Esplora risorse di Windows (solo su target Windows).
  • Da remoto, utilizzando l'accesso remoto FactoryTalk.
  • Usando la stessa applicazione.
  • Da
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    , spostare il certificato in
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.