- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Ricette
Le ricette si basano sugli ingredienti definiti negli oggetti dello schema ricetta.
È possibile utilizzare il widget dell'editor ricette per gestire le ricette durante il runtime o per sviluppare la propria soluzione di gestione delle ricette.
Schemi ricetta
Utilizzare un oggetto schema ricetta per definire una serie di variabili per creare ricette. Una ricetta definisce i valori che corrispondono alle variabili dello schema.
Ricette basate su uno schema ricetta
SUGGERIMENTO:
È possibile creare più ricette in base a un singolo oggetto schema ricetta. Questo è utile per il ripristino delle impostazioni precedenti della ricetta.
Ingredienti dello schema ricetta
Definire gli ingredienti dello schema ricetta in fase di progettazione impostando la proprietà
Nodo target
dell'oggetto schema ricetta.Il nodo target può essere qualsiasi nodo di progetto che contiene le variabili desiderate.
Ad esempio, il nodo target può essere:
- La cartellaModel
- Un oggetto all'interno della cartellaModel
- Un nodo contenente variabili da uno o più controller
SUGGERIMENTO:
In un progetto complesso, per definire le variabili contenute in diversi nodi come ingredienti di uno schema ricetta, creare un oggetto dedicato nella cartella
Model
e aggiungere variabili all'interno di esso. Quindi, creare un collegamento dinamico tra le variabili e gli ingredienti. Se l'oggetto viene selezionato come nodo target, la selezione degli ingredienti dello schema ricetta è intuitiva, in quanto sono visualizzate solo le variabili a cui si fa riferimento nell'oggetto.Nodo Edit model
È necessario conoscere il nodo Edit model se si desidera sviluppare una soluzione di gestione delle ricette.
Quando l'utente crea, modifica o carica una ricetta dal database al runtime, viene creato automaticamente un alias del nodo
Edit model
nel nodo di progetto principale. Il nodo alias ha lo stesso nome dello schema ricetta a cui fa riferimento. Finché il nodo non viene salvato, eliminato o inviato al controller, contiene una copia temporanea dei dati di ricetta creati, modificati o caricati.È possibile fare riferimento al nodo
Edit model
in fase di progettazione.
IMPORTANTE:
Se l'esecuzione
FTOptixApplication
termina, il nodo Edit model
e i relativi dati vengono eliminati.Fornire un feedback