Recipes editor

Editor di ricette

Il widget dell'editor di ricette contiene gli oggetti grafici e gli script NetLogic necessari per visualizzare e gestire le ricette al runtime.
Utilizzare il widget dell'editor ricette per:
  • Visualizzare ingredienti e valori di una ricetta memorizzata durante la modifica o il caricamento del controller
  • Creare, modificare o eliminare una ricetta
  • Eliminare una ricetta nel database
  • Caricare una ricetta da
    Applicazione FactoryTalk Optix
    al controller
  • Caricare una ricetta dal controller a
    Applicazione FactoryTalk Optix

Interfaccia dell'editor ricette

Esempio di editor ricette
Elemento
Descrizione
A
Nome ricetta. Assegnare un nome a una nuova ricetta o selezionare una ricetta esistente.
B
Pulsanti di controllo ricette.
Salva
Memorizza nel database la ricetta in corso di modifica.
Elimina
Elimina dal database la ricetta selezionata.
Carica
Caricare i valori della ricetta dal controller a
FTOptixApplication
.
Applica
Applicare la ricetta selezionata sul controller.
C
Ingredienti dello schema ricetta.
D
Valori modificabili degli ingredienti della ricetta.
E
Valori degli ingredienti del controller.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal