Configurazione di una schema ricetta
È possibile configurare uno schema ricetta utilizzando un'interfaccia dedicata integrata in
FactoryTalk Optix Studio
.
SUGGERIMENTO:
È anche possibile aggiungere manualmente una ricetta. Vedere Configurazione manuale di uno schema ricetta.
- Dalla barra degli strumenti diFactoryTalk Optix Studio, selezionare
Apri pagina Dashboard. - Nel riquadro centrale, selezionareVoglio configurare una ricetta.
- Selezionare una ricetta esistente o crearne una nuova:
- Per creare una nuova ricetta:
- SelezionareNuova ricetta.
- Modificare ilNome.
- Compilare ilNodo target.
- SelezionareAvanti.
- Per modificare una ricetta esistente:
- Selezionare una ricetta esistente.
- Modificare le proprietà della ricetta.
- Per duplicare una ricetta esistente:SUGGERIMENTO: La duplicazione di una ricetta esistente consente di creare rapidamente una nuova ricetta in base alla ricetta esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricetta disponibile e selezionareDuplica.
- Se necessario, modificare le proprietà della ricetta.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare un database esistente o configurarne uno nuovo:
- Per utilizzare un database esistente:
- Selezionare un database esistente.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per creare un nuovo database, eseguire le operazioni seguenti:
- SelezionareNuovo database.
- Se necessario, modificare i campiNomeeTipo.
- SelezionareAvanti.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per duplicare un database disponibile:SUGGERIMENTO: La duplicazione di un database esistente consente di creare rapidamente un nuovo database in base al database esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database disponibile e selezionareDuplica.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare i parametri della ricetta da utilizzare.SUGGERIMENTO: È possibile mostrare o nascondere variabili (parametri) annidate in altre variabili utilizzando l'opzione di attivazione/disattivazioneVariabili annidate. È possibile individuare rapidamente i parametri che si desidera selezionare utilizzando il campoCerca.
- SelezionareAvanti.
- Esaminare le impostazioni.
- SelezionareEsci.
Fornire un feedback