Configurazione di un widget editor di ricette

È possibile aggiungere un widget editor di ricette selezionandolo dalle librerie dei template e modificando le relative proprietà.
MANCIA: È possibile sviluppare una propria soluzione di gestione delle ricette. Per ulteriori informazioni, vedere Interfaccia di gestione delle ricette personalizzata.
  1. Dalla barra degli strumenti di
    FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. In
    Librerie dei template
    :
    1. Selezionare
      Widget
      .
    2. Trascinare
      Editor di ricette
      nella cartella
      UI
      nel riquadro
      FactoryTalk Optix Studio
      Vista progetto
      .
    3. Selezionare
      Chiudi
      .
  3. Nel riquadro
    Vista progetto
    , fare doppio clic sull'oggetto
    RecipesEditor
    .
    L'anteprima del widget viene visualizzata nel riquadro centrale.
  4. Nel riquadro
    Proprietà
    , nella proprietà
    SchemaRicetta
    , selezionare un oggetto
    Schema ricetta
    .
  5. Nel riquadro
    Vista progetto
    , configurare automaticamente gli oggetti grafici e i collegamenti dinamici utilizzati per assegnare valori agli ingredienti al runtime facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto
    RecipesEditor
    e selezionando
    Esegui impostazione
    .
Gli ingredienti vengono visualizzati nel widget.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.