User locale configuration

Configurazione delle impostazioni locali dell'utente

Le impostazioni locali dell'utente sono dati personali che specificano le impostazioni locali della sessione al runtime. Impostare le impostazioni locali dell'utente nella proprietà
LocaleIds
dell'oggetto
Utente
.
Utilizzare C# per fare in modo che le API restituiscano i nodi e impostino impostazioni locali multiple per lo stesso utente. Questa funzione è utile se la
FactoryTalk Optix Studio
non supporta le impostazioni locali principali. L'ordine delle impostazioni locali dell'utente determina la priorità per le impostazioni locali della sessione.
Quando le impostazioni locali della sessione vengono impostate automaticamente al runtime in base alle impostazioni locali dell'utente e non vengono configurate le impostazioni locali dell'utente, la sessione utilizza le impostazioni locali di fallback.
SUGGERIMENTO: Utilizzare l'oggetto
Sessione UI
per gestire le impostazioni locali della sessione per un progetto multilingue che non dispone di informazioni locali dell'utente. L'utente deve quindi selezionare le impostazioni locali al runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal