Configurazione delle impostazioni locali al runtime

Nei progetti multilingue in cui le impostazioni locali dell'utente non sono configurate, è possibile richiedere all'utente di selezionare le impostazioni locali di sessione tramite oggetti grafici al runtime.
Utilizzare un oggetto personalizzato contenente una NetLogic per visualizzare un elenco di impostazioni locali. Le impostazioni locali selezionate nell'oggetto
Sessione
cambiano le impostazioni internazionali per il progetto.
  1. Selezionare
    Librerie dei template
    .
  2. Selezionare
    Widget
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Editor di utenti
    nella cartella
    UI
    in
    Vista progetto
    .
  4. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. In
    Vista progetto
    , espandere la cartella
    UserEditor#
    e trascinare
    LocaleComboBox (type)
    nella cartella
    UI
    .
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    UserEditor#
    e selezionare
    Elimina
    .
  7. In
    Elimina Editor di utenti#
    selezionare
    Elimina
    .
  8. In
    Vista progetto
    , selezionare la cartella
    UI
    .
  9. Nella barra degli strumenti di
    Vista progetto
    , selezionare , quindi selezionare
    Sessione UI
    .
  10. (Opzionale) Con
    SessioneUI# (type)
    selezionato nella cartella
    UI
    , in
    Proprietà
    , in
    LocaleIDs
    , digitare le impostazioni locali iniziali desiderate.
  11. In
    Vista progetto
    , selezionare il presentation engine.
  12. In
    Proprietà
    , in
    Sessione
    , selezionare il nodo
    SessioneUI (type)
    creato al passaggio 9.
  13. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenitore o sulla pagina target desiderata, selezionare
    Nuovo
    e andare in
    LocaleComboBox (type)
    per creare un'istanza.
  14. In
    Proprietà
    per la nuova istanza, in
    Eventi
    , in
    Selezione modificata
    , selezionare
    Aggiungi nuovo metodo
    .
  15. Selezionare
    Comandi > Comandi per variabili
    , quindi selezionare
    Imposta valore variabile
    .
  16. In
    VariableToModify
    , selezionare
    Seleziona nodo
    e quindi selezionare
    Aliases > Sessione > VariableToModify > ActualLanguage
    .
  17. Nella proprietà
    Valore
    , selezionare l'istanza
    LocaleComboBox#
    che si sta modificando, quindi selezionare
    ValoreSelezionato
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.