- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configurazione delle impostazioni dell'interfaccia di rete
Configurare l'interfaccia di rete per creare l'interfaccia di rete e denominare il tipo di interfaccia.
- InVista progetto, espandere l'oggetto e selezionare l'oggettoSistema.
- InProprietà, accanto alleInterfacce di rete, selezionareInterfacciaDiRete.Viene visualizzatoInterfacciaDiRetein#Proprietàcon impostazioni da visualizzare e modificare al runtime.
- InNome interfaccia, inserire un tipo di interfaccia esattamente come appare inFactoryTalk Optix System Manager.
- LAN
- WAN
- Wi-Fi
- Se necessario, configurare le proprietà di rete:
- DHCP attivatoAbilita o disabilita l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP in modalità DHCP.
- Indirizzo IP. Indirizzo IP primario.
- Maschera. Maschera di sottorete.
- DNS 1. Indirizzo IP del DNS1. Solo per interfacce WAN e Wi-Fi.
- DNS 2. Indirizzo IP del DNS2.Solo per interfacce WAN e Wi-Fi.
- Gateway. Indirizzo IP del gateway predefinito.
- Indirizzi IP addizionali. Indirizzi IP addizionali dell'interfaccia. Solo per l'interfaccia LAN.
Fornire un feedback