System object

Oggetto sistema

L'oggetto
Sistema
consente di accedere alle impostazioni del sistema che forniscono informazioni come ad esempio data e ora e indirizzi IP delle interfacce di rete.
Aggiungere l'oggetto
Sistema
a un progetto quando si desidera che l'utente possa visualizzare e riconfigurare queste impostazioni e riavviare il sistema al runtime.
SUGGERIMENTO: Le impostazioni accessibili tramite l'oggetto
Sistema
sono disponibili tramite
FactoryTalk Optix System Manager
. Tutte le funzioni oggetto sono disponibili su
FactoryTalk Optix Panels
. In Windows è disponibile solo la funzione di riavvio.
Se si eseguono operazioni non consentite da
FactoryTalk Optix System Manager
tramite l'oggetto
Sistema
, viene generato un messaggio di errore. Se la configurazione è errata, vengono mantenuti gli ultimi valori corretti impostati nell'oggetto
Sistema
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal