Configurazione del widget Configuratore di rete
Configurare il widget
Configuratore di rete
per visualizzare e modificare le impostazioni per le interfacce di rete WAN, LAN e Wi-Fi.Per configurare il widget Configuratore di rete
- SelezionareLibrerie dei template.
- InLibrerie, selezionareWidget.
- InComponenti, trascinareConfiguratore di reteinVista progetto.
- InLibrerie, selezionareChiudi.
- InVista progetto, espandereNetworkConfiguratorDialog(type)per visualizzare leProprietàper il tipo.
- Trascinare l'oggettoSistemain#SystemNodeinProprietà.Le impostazioni del sistema sono associate al widget.
- Al runtime, effettuare le modifiche desiderate e selezionareApplica.
Fornire un feedback