Configurazione del widget Configuratore data e ora

Configurare il widget
Configuratore data e ora
per visualizzare e modificare la data, l'ora e il fuso orario di sistema manualmente o tramite un server NTP remoto.
  1. Per configurare il widget Configuratore data e ora
  2. Selezionare
    Librerie dei template
    .
  3. In
    Librerie
    , selezionare
    Widget
    .
  4. In
    Componenti
    , trascinare
    Configuratore data e ora
    nella cartella
    UI
    in
    Vista progetto
    .
  5. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  6. In
    Vista progetto
    , nella cartella
    UI
    , selezionare
    DateAndTimeConfigurator (type)
    per visualizzare le
    Proprietà
    per il tipo.
  7. Trascinare l'oggetto
    Sistema
    #
    in
    SystemNode
    in
    Proprietà
    .
    Le impostazioni del sistema sono associate al widget.
  8. Al runtime, effettuare le modifiche desiderate e selezionare
    Applica
    .
  9. Chiudere l'applicazione e riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche di data e ora. Vedere Creazione di un pulsante per riavviare il sistema.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.