Create a button to restart the system

Creazione di un pulsante per riavviare il sistema

Creare un pulsante per chiudere l'applicazione. Utilizzare questo pulsante per riavviare il sistema.
Riavviare il sistema in modo che le modifiche di data e ora nel widget
Configuratore data e ora
abbiano effetto.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella che conterrà l'oggetto del pulsante e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante
    .
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto
    Pulsante
    #
    (type)
    .
    Gli eventi correlati all'oggetto vengono visualizzati in
    Proprietà
    sotto
    Eventi
    .
  3. Accanto all'evento che si desidera generi la chiusura dell'applicazione, selezionare
    Aggiungi metodo netto
    .
  4. Espandere il nodo
    Comandi di base
    , selezionare
    Chiudi
    , quindi fare clic su
    Seleziona
    .
  5. Accanto allo stesso evento, selezionare per aggiungere di nuovo un
    metodo netto
    .
  6. Espandere il nodo
    Comandi di base
    , selezionare
    Riavvia
    e quindi fare clic su
    Seleziona
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal