Create the System object

Creazione dell'oggetto Sistema

L'oggetto Systema consente agli utenti di visualizzare e configurare determinate impostazioni di sistema, ad esempio quelle che forniscono la data, l'ora e gli indirizzi IP delle interfacce di rete, e consente all'utente di riavviare il sistema al runtime.
Creare un oggetto
Sistema
per ogni progetto.
  • In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Tutti
    Sistema
    Sistema
    .
    Viene visualizzato
    Sistema1
    in
    Vista progetto
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal