System object configuration

Configurazione dell'oggetto Systema

A seconda dei requisiti di sistema, è possibile configurare l'oggetto
Sistema
e gli oggetti
DateTimeConfiguration
e
WiFiConfiguration
.
Le proprietà di questi oggetti sovrascrivono
FactoryTalk Optix System Manager
al runtime.
Oggetti Systema
Oggetto
Proprietà
System
Impostazioni delle interfacce di rete LAN e WAN
System.DateTimeConfiguration
Data, ora e fuso orario di sistema. Impostare queste proprietà manualmente o tramite un server NTP remoto.
System.WiFiConfiguration
Impostazioni delle interfacce di rete WAN, LAN e Wi-Fi
È possibile configurare manualmente componenti grafici e le logiche. Ad esempio, collegare la proprietà
DHCP abilitato
alla proprietà
Attivo
di un interruttore.
Al runtime, le proprietà dell'interfaccia di rete vengono aggiunte automaticamente all'oggetto
Sistema
utilizzando la configurazione di
FactoryTalk Optix System Manager
per visualizzare le impostazioni correnti. Ad esempio, se un sistema dispone di un'interfaccia di rete LAN configurata con due indirizzi IP aggiuntivi, al runtime, l'oggetto
Sistema
contiene un oggetto
Interfaccia di rete
per la rete LAN e una raccolta di
Indirizzi IP addizionali
con due indirizzi IP aggiuntivi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal