- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Ripristino di una versione precedente di un progetto
Ripristinare una versione precedente di un progetto locale o remoto.
Quando si ripristina un'operazione, il progetto sul computer locale si aggiorna in modo da includere i contenuti del commit selezionato. Il ripristino di un commit elimina in modo permanente qualsiasi commit che si è verificato dopo il commit ripristinato. Ripristinare un commit da
Visualizza cronologia
.- Nella barra degli strumenti principale del progetto aperto, selezionareVisualizza cronologia.
- Selezionare
per selezionare il commit e la versione del progetto da ripristinare.
- SelezionareRipristina.
Visualizza cronologia
si chiude e il progetto aperto include le modifiche del commit selezionato.Fornire un feedback