- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Visualizzazione delle modifiche apportate a un progetto
Visualizzare le modifiche applicate al progetto aperto visualizzando la cronologia del progetto.
In
rappresenta una modifica in commit nel repository locale e
rappresenta una modifica che viene inviata in push nel repository remoto. Se non si utilizza il controllo delle versioni sul computer, Configurazione del controllo versioni per visualizzare la cronologia del progetto in
Visualizza cronologia
, 

FactoryTalk Optix Studio
.- Nella barra degli strumenti principale del progetto aperto, selezionareVisualizza cronologia.
- InVisualizza cronologia, selezionare
per selezionare un commit. Vengono evidenziate le modifiche nel commit. Se il progetto è nuovo, viene evidenziato tutto il contenuto del progetto.
- Espandere un oggetto evidenziato per visualizzare le modifiche nell'oggetto.SUGGERIMENTO: I valori che cambiano in un oggetto sono defalcati e una freccia punta al nuovo valore.
Fornire un feedback