Contenuti di Visualizza cronologia

Visualizza cronologia
visualizza tutte le modifiche applicate a un repository locale o remoto per un progetto.
Il contenuto di
Visualizza cronologia
, ad esempio, può includere:
Elemento
Descrizione
A
La prima lettera dell'utente che ha eseguito il commit della modifica nel repository.
B
Il commit con la descrizione della modifica, la data e l'ora del commit. Selezionare per selezionare il commit e visualizzare le modifiche apportate nel commit.
C
L'icona indica quale repository contiene il commit. indica che il commit è nel repository locale. indica che il commit è inviato in push al repository remoto.
D
Indica una modifica del commit dalla versione precedente. Espandere l'oggetto per visualizzare i valori evidenziati modificati nell'oggetto.
E
Selezionare
Tutto
per visualizzare l'intero contenuto del progetto oppure
Aggiornamenti
per visualizzare solo le modifiche apportate ai commit selezionati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.