Creazione di un indicatore lineare termometro

Creare un indicatore lineare con una zona di avviso che indica la temperatura corrente.
  1. Creare e configurare l'indicatore:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Indicatore lineare
      .
    2. Passare il puntatore del mouse su un indicatore, selezionare
      Edit
      e immettere
      ThermometerGauge
      .
    3. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Valore
      e
      ProjectName
      Modello
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  2. Impostare la zona di avviso dell'indicatore del valore:
    1. In
      Proprietà
      , accanto a
      Zone di avviso
      , selezionare
      Add
      .
    2. In
      ZonaDiAvviso1
      , impostare
      Colore
      su
      #f30000
      .
    3. Impostare
      Da
      su
      75
      .
    4. Impostare
      A
      su
      100
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.