Sviluppo di un allarme di variazione della temperatura

Sviluppare un allarme che segnala quando la temperatura supera un valore impostato.
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
TemperatureChangeAlarm.zip
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
In esecuzione
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.