Creazione di un database
Creare un database per il logger degli eventi.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suLoggere selezionare .
- Aggiungere una tabella di database con le colonne seguenti:Nome colonnaTipoValoreActiveState_IdBooleanFalseAckedState_IdBooleanFalseConfirmedState_IdBooleanFalseTimeUtcTimeNot setMessage_it-ITStringMessage_en-USStringSeverityUInt160Per ulteriori informazioni, vedere Preparazione di una struttura di tabella di database per la popolazione.
Fornire un feedback