Preparazione di una struttura di tabella di database per la popolazione
È possibile configurare manualmente una struttura del database e popolarla con i metodi delle NetLogic o utilizzare i metodi richiamati da un client OPC UA.
- InVista progetto, selezionare l'oggettoDatabase.
- InProprietà, accanto aTabelle, selezionare .È stata aggiunta una nuova tabella di database.
- Accanto aColonne, creare le colonne della tabella selezionando l'icona .
- Accanto aColonna#, selezionare per modificare il nome della colonna.
- Se si utilizza un database interno, selezionareLimite record.
- La proprietàLimite recordha effetto solo se è presente almeno una colonna nella tabella denominataTimestampoTimedel tipo DateTime.NOTA: Le colonneTimestampoTimevengono aggiunte automaticamente alla tabella se si utilizza un database per archiviare i dati da un logger.
- Il valore minimo diLimite recordè1000.
- All'inizio del progetto vengono eliminati tutti i record oltre il limite impostato.IMPORTANTE: I record vengono eliminati quando superano la soglia uguale a0.1%del valore limite. Ad esempio, se ilLimite recordè impostato su10000, una volta raggiunti10010record, i10record meno recenti vengono eliminati automaticamente.
Fornire un feedback