Database
Un oggetto database rappresenta un database integrato del progetto o un database esterno.
È possibile leggere da e scrivere in un database attraverso:
- Query SQL standard
- Metodi OPC UA esposti dall'oggetto
Tipi di database disponibili
Oggetto | Descrizione |
---|---|
Database interno | Un oggetto che rappresenta un database SQLite interno al progetto a runtime. In genere, è possibile utilizzare un oggetto Database interno per gestire i dati che supportano altri oggetti all'interno di FTOptixApplication .Un database incorporato non ha limiti di lettura/scrittura.
MANCIA:
Il numero massimo di colonne della tabella è 2000.
|
Database ODBC | Un oggetto che rappresenta un database locale o remoto supportato dal protocollo Open Database Connectivity (ODBC). È possibile utilizzare ODBC per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto. A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura. |
Uso dei database
Oggetto | Interazione con il database |
---|---|
Griglia dati | Eseguire una query su un database per ottenere i dati da visualizzare durante il runtime |
Elenco | |
Selezione a discesa | |
Grafico di trend | |
Logger dei dati | Archiviare dati |
Logger degli eventi | |
Schema ricetta | Archiviare e leggere dati |
Fornire un feedback