- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Sviluppo di una NetLogic per la visualizzazione di un risultato di query
Questo script NetLogic esegue una query sul database e visualizza il risultato modificando il testo di un'etichetta.
- InVista progetto, espandereUI.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suQueryResultLabele selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla NetLogic, selezionaree immettereQueryResultLabelLogic
- Fare doppio clic sulla NetLogic.Viene aperto l'editor di codice esterno.
- Nell'editor di codice, sostituire il codice esistente con il codice seguente:#region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
- Salvare il codice.
Fornire un feedback